Díky dětské fantazii vznikl nový světový rekord

 

Rube Goldberg
Rube Goldbergův stroj byl dosud náš největší projekt. Je zároveň součástí oslav roku 2018, coby Roku strojírenství, což je vládní iniciativa na podporu úspěchů průmyslového strojírenství.

It’s always said that two heads are better than one – so what could be possible with hundreds? The creators of popular YouTube channel Kids Invent Stuff, Ruth Amos and Shawn Brown, wanted to find out. Since being a finalist in the 2018 Electronics Weekly BrightSparks programme for creating the StairSteady, inventor Ruth has continued pushing boundaries in the industry – this time by breaking a Guinness World Record!

Ruth a Shawn si stanovili velký cíl. Postavit velký Rube Goldbergův stroj, který bude kombinovat kreativní, či přímo geniální, nápady dětí ve věku pět až jedenáct let, z celé Velké Británie. Nakonec obdrželi více než 600 nápadů.

Při stavbě stroje využili rovných šedesát těch nejlepších. Zkombinováním tolika nápadů od svých diváků – dětí – se jim podařilo světový rekord nakonec překonat. Ruth se Shawnem tak byli ve své snaze opravdu úspěšní.

Přijetí Rube Goldbergovy výzvy

Co je Rube Goldbergův stroj? Je pojmenován po kreslíři Reubenovi Luciovi „Rubem“ Goldbergovi, který celý koncept vymyslel. Jedná se o zařízení, které využívá řetězové reakce událostí, pro provedení jednoduchého úkolu, mimořádně komplikovaným způsobem.

V listopadu se pak Ruth a její partner v londýnských prostorách charitativní organizace Institute of Imagination pustili do realizace dosud největší kutilské výzvy kanálu Kids Invent Stuff, jehož cílem je zaujmout mladé lidi a inspirovat novou generaci konstruktérů.

Sestavování a zkoušení vybraných nápadů zabralo jeden týden usilovné práce. Při tom využili podporu dobrovolníků z řad zaměstnanců RS. Další výraznou stopou RS bylo poskytnutí několika výrobků značky RS PRO, jako dar. Díky tomu svoji výzvu úspěšně zvládli. Ruth a Shawn se dokonce objevili na stanici BBC a svou událost živě propagovali v celostátní televizi!


The One Show

Co odstartovalo cestu Ruth do světa konstruktérů?

Talent Ruth pro technické konstrukce, se poprvé projevil v jejich patnácti letech, kdy během studia na střední škole dokázala vymyslet opravdu revoluční projekt.

Její učitelka vyzvala studenty k návrhu pomůcky, která by lidem s omezenou hybností pomohla používat schody. A jelikož otec Ruth v té době prodělal mozkovou mrtvici, navrhla StairSteady.

Poté, co v roce 2006 za svůj vynález získala britskou cenu Young Engineer of the Year, její zaujetí pro konstruování nabralo na obrátkách. Vynález Ruth byl v dubnu 2008 uveden na národním zdravotnickém veletrhu Naidex. Nově založená společnost StairSteady Ltd začala s prodejem v září 2008. Později, v roce 2013, získala od asociace British Healthcare Trade Association ocenění Best Established Product.

I deset let poté, co unikátní řešení vynalezla, je stále velkou součástí jejího života. Působí jako generální ředitelka společnosti StairSteady Ltd. Mimo to se její vynález stále vyrábí a prodává po celé Velké Británii.

Ceo and team

Inspirace pro další mladé konstruktéry

Kromě populárního kanálu Kids Invent Stuff, který spolu se Shawnem provozuje na serveru YouTube, je Ruth posledních 12 let ambasadorkou programu STEM, pomáhajícím popularizovat technické obory mezi mládeží. V roce 2018 byla také součástí třídy BrightSparks – našeho partnerského programu s časopisem Electronics Weekly, který propaguje 30 nejlepších britských konstruktérů mladších 30 let.

Je však známá také díky mnoha dalším oceněním, včetně ceny Young Star programu Women of the Future, a byla nejmladší zástupkyní v anketě 35 Women Under 35 časopisu Management Today, což je nejdéle vyhlašovaný žebříček mladých ženských obchodních talentů.

„Jako dítě jsem milovala vyrábění a navrhování věcí,“ říká. „Ačkoli jsem se já sama ke konstruování dostala o něco později, je nesmírně důležité děti inspirovat co nejdřív. Proto si myslíme, že je dobré se na ně prostřednictvím kanálu Kids Invent Stuff zaměřit v době, kdy jim je pět až jedenáct.

66

It's really important we start inspiring children much earlier on, which is why we feel it's important to target kids between 5 and 11 years old.


99



„Mnoho mladých lidí sleduje YouTube. Je to skvělý způsob k jejich zapojení. Na rozdíl od tradiční televize jde navíc o interaktivnější platformu, která jim umožňuje jednodušší vyjadřování.

„Rube Goldbergův stroj byl dosud náš největší projekt. Je zároveň součástí oslav roku 2018, coby Roku strojírenství, což je vládní iniciativa na podporu úspěchů průmyslového strojírenství.

„Spolupráci se společností RS na tomto projektu jsme si opravdu užili. Navíc nás podpořila ohromným množstvím součástek, které byly pro splnění výzvy klíčové.“

Watch the Kids Invent Stuff Rube Goldberg machine in action to see the children’s engineering ideas brought to life, plus find out more about Kids Invent Stuff. To see more of Ruth at the BrightSparks class of 2018, check out our story which celebrated International Women in Engineering Day.

Líbil se Vám článek? Toto by Vás také mohlo zajímat:

Vzdělání

Lámání stereotypů

Poznejte naše finalistky programu EW BrightSparks 2018

Vzdělání

Úspěšné inženýrky

Ženy mluví o svých úspěších v oblasti inženýrství..